请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1231 你好。
我正在使用Arduino Uno从24位ADS1231读取ADC值。
我已经使用下面的代码将24位ADC值转换为32位,如果 我按传感器进行正推,现在似乎工作正常:(零+偏移)到0x7FFFFFFF, (0+偏移)到0xFF800万 进行负推。 24 位表示正,32位表示负,似乎 工作正常 ?
现在我只需要知道如何将这个数字转换为更有意义的数字,而不是从负的全刻度 0xFF800万转换为0 中点到 0x7FFFFFFF正的全刻度。 我希望它像0到X,其中0相当于 0xFF800万,X/2相当于中点,X是正负全刻度。 如何实现此代码?
代码:
x =位24和adcvalue;//将除符号位以外的其余adcvalue位置零。
if (X=bit24)// if符号位= 1
{
adcvalue_32bit = adcvalue+0xFF0万;//符号将ADC值扩展到32位
}
else //符号位= 0
{
adcvalue_32bit = adcvalue+0x0万;//符号将ADC值扩展到32位
}