This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PGA970EVM:波形频率错误

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626182/ccs-pga970evm-waveform-frequency-error

部件号:PGA970EVM

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好   

 我使用PGA970EVM,PGA970GUI和CCS。  

 首先,它们都是正确的(包括波形频率),我可以配置 PGA970EVM使用 PGA970GUI,并且在CCS中使用XDS200。

现在我发现P1和P2引脚输出错误。 例如,我设置 了波形频率5kHz,但使用 示波器时 频率仅为1.7khz,设置1kHz为360hz。 结果更是如此。

我不知道为什么,您会给我一些建议吗?

谢谢!

王洁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否确保先填充波形表,然后在生成波形之前将此数据写入设备?

    以下是PGA970GUI用户指南中描述的完整说明:

    ADC页面的波形生成部分用于生成连续正弦波。
    生成正弦波的步骤:
    1.在GAIN_CTRL,SEM,DAC_VCM,DIFF_VOCM,Skip Filter中指定所需的值。
    2.为WFM Bias (WFM偏置)中生成的波指定所需的偏移。 此值的范围是0.82
    到0.88
    3.以WFM振幅指定正弦波的振幅。 WFM振幅值的范围
    取决于Gain _CTRL,SEM和WFM_Bias值,具体方式如下。
    •在单端模式下
    ,WFM_Amplitude <(WFM_Bias - 0.15)/GAN_CTRL
    •,差分模式
    WFM_Amplitude < 1.235 - WFM Bias
    ,GUI初始化WFM振幅时
    ,WFM_BIAS控件将加载典型值。 用户可以在运行时更改值,如果输入的值超出
    限制,或者如果不满足上述条件,则会显示弹出窗口,并且输入的值
    将被强制为正确的值。
    4.以WFM频率指定产生波形的频率。
    频率范围为1 kHz至20 kHz。
    5.指定波形参数后,按下Populate Waveform Table (填充波形表)按钮。 波形
    表中填充了必须写入波形RAM的值。 Number of samples
    (样本数)显示生成指定正弦波四分之一所需的样本数。 可以
    编辑表值,也可以通过"
    样本数量"编辑框手动指定样本数量。 可以介于1和256之间。
    6.要将表值写入设备,请单击波形表底部的写入按钮。
    7.清除将擦除波形表值。 Save and Open (保存并打开
    )用于将波形数据保存到文本文件或从文本文件加载波形数据。
    8.单击生成按钮以生成波形。 单击该按钮时,将
    一组与波形生成相关的寄存器写入设备。
    9.波形生成开始后,单击停止按钮停止波形生成 

    请告诉我您是否已遵循此程序但仍有问题。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尝试,波形频率不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Scott:

    我最近购买了PGA970EVM,只是为了进行评估。 到目前为止,仅仅使波形发生器正常工作的第一阶段似乎要花费太多时间。 这是一个简单的指示,但不会像预期的那样有效。 我认为 主板有故障,所以退回给我,Farnell为我换了一个新的主板,结果也一样。 在P1和P2处,始终为660 kHz。 此频率不能更改。 我检查了波形表RAM第8页和第9页是否正确。数据长度正确。通信工作正常。 禁用Vref缓冲有效地关闭波形(而不是生成/停止)。

    电压正确- VDD=12V,DVDD=1.8V,AVDD=2.92V,REF=2.52V。 波形输出信号始终参考P2 (VCM)。 任何波形发生器输出信号测量参考GND都不工作,我不知道是否正确! 所以我坚持提到P2。

    我已经尝试了您上面的指示,下面请您帮忙,我不知道缺少什么/做了什么错误。