This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:8通道上的一个内核

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628975/adc32rf45-one-core-on-8-lanes

部件号:ADC32RF45

是否可以只使用 ADC32RF45的一个ADC内核并在所有8个JESD通道上输出数据,从而将链路速度降低一半? 例如,以全分辨率运行一个内核,最高速度(14位@ 2.5 GSPS),8个通道中每条通道的速度为6.25 Gbps。

我没有发现它在任何地方都有明确的表述,根据这里的数据表和讨论,我认为这是不可能的。

感谢您的确认,

一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan,

    我们正在对此进行调查,不久将与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jan,

    设备支持每个ADC信道最多4个信道。 无法对其进行编程,使其将所有8个通道用于同一信道的数据。

    在您的特定示例中,4通道/通道上2.5Gsps的14位将意味着JESD输出速率为12.5Gbps/通道。

    无法将其降低到6.25 Gbps/信道。

    此致,

    Sourabh