This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66EVM:如何在ADS54J66EVM中使用不带10MHz参考的DDS评估板生成的外部时钟

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66EVM, ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/624404/ads54j66evm-how-to-use-external-clock-generated-by-a-dds-eval-board-without-10mhz-reference-in-ads54j66evm

部件号:ADS54J66EVM
线程中讨论的其他部件: TSW14J56EVMLMK0.4828万ADS54J66

您好,

    我正在为我的项目使用ADS54J66EVM+TSW14J56EVM。 到目前为止,我已经在Matlab下使用板载VCXO的内部时钟测试了我的主板。 我现在将使用DDS卡生成的外部时钟,它不具有10MHz输出,以便与LMK0.4828万同步。 我的配置的最佳解决方案是什么? 我使用的J6输入时钟或J12是否移除了JP2跳线? 例如,是否需要对ADC板进行任何更改或仅执行软件配置(LMK_Config_External_Clock.cfg)。

此致

法拉说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们正在对此进行调查,并将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farah,

    您唯一的选择是将分离器与时钟源一起使用,将一个输出到J6,另一个输出到J12,并将LMK编程为时钟分配模式。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,
    感谢您的回答。

    我尝试了使用功率分离器向J6和J12提供500MHz时钟信号的解决方案。
    不幸的是,输入信号(我将频率从10MHz改变为50MHz)没有数字化:没有此信号的样本,软件中也没有噪音。 在驱动J6和J12的电源分离器中,数字化仪似乎无法正常工作。
    我阅读了《用户指南》 SLAU641D–2015年6月–2016年1月修订版ADS5XJ6X评估模块"(第 14)使用外部时钟的解决方案需要对ADC板进行硬修改:
    “5.1 Tm1外部ADC采样时钟
    .... 对于此选项,需要卸载C47和C48并将其安装在R35和R39....”
    我希望您确认此修改。
    我还想知道ADC是否也可以与内部时钟配合使用?

    感谢你的帮助。

    此致
    法拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farah,

    您需要进行此修改以允许将来自SMA的外部时钟信号连接到ADC。  请向我发送LMK时钟输出和SYSREF选项卡的屏幕截图,您计划在此模式下使用。 您可能在这里遇到了问题。 您的输入时钟的功率是多少?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    很抱歉回复太晚

    我应用了修改"C47和C48卸载并安装在R35和R39",我支持491.51 MHz外接坞站。

    1. 带有功率分配器,可在J6和J12处提供时钟,但不能同时使用两个配置"LMK_Config_External_Clock.cfg      和  ADS54J66_Bypass_4421.cfg"。 此测试的电平在3至13 dBm之间变化。
    2. 在J6上使用491.52M (也在3至13dBm之间),在J12上使用10MHz (由同一时钟发生器提供),并安装了跳线。
      1. 无法使用配置“LMK_Config_External_Clock.cfg      和  ADS54J66_Bypass_4421.cfg”。
      2. 使用配置“LMK_Config_LMF_4841_491p52_MSPS.cfg   和  ADS54J66_Bypass_4421.cfg”。

    因此我认为这是“LMK Config External Clock.cfg”文件的问题,在应用此文件配置后,J12上的10MHz或491.52KHz不亮,D6不亮。 查看图像。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    1.配置“LMK_Config_External_Clock.cfg      和  ADS54J66_Bypass_4421.cfg”,J6时为491.52M (也在3到13dBm之间),J12时为10MHz (由同一时钟发生器提供),带跳线

    已删除。 不工作。

    2.配置“LMK_Config_LMF_4841_491p52_MSPS.cfg      和  ADS54J66_Bypass_4421.cfg”,J6时为491.52M (也在3到13dBm之间),J12时为10MHz (由同一时钟发生器提供),已安装跳线。 不工作。

    3.在       J6和J12上使用已安装跳线的功率分配器,配置“LMK_Config_External_Clock.cfg和ADS54J66_Bypass_4421.cfg”,并使用491.52M。 不工作。

    此致

    法拉说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,Jim,

          唯一有效的配置是 “LMK_Config_LMF_4841_491p52_MSPS.cfg      和  ADS54J66_bypass_4421.cfg”,在J6时为491.52MHz (级别在3到13dBm之间),在J12时为10MHz (由同一时钟发生器提供),并安装了跳线。

          所有其它配置均无法正常工作。

         您确定需要卸载C47和C48并将其安装在R35和R39的位置(安装电容器代替电阻器?) 或在R35和R39中安装0欧姆,并卸载C47和C48,如下图所示。

    我们购买了ADS54J66 EVM,可与DDS生成的外部时钟进行外部使用。

    此致

    法拉说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farah,

    是,将零件安装为电容器。 如果您认为这是一个问题,请使用示波器探头并验证ADC上是否存在时钟。  确保您的示波器可以查看500MHz信号。 我想您对TSW14J56时钟和SYSREF有一些问题。 请使用附件中的设置。 您是否向两个SMA发送了具有足够振幅的500MHz时钟?

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../Ext_5F00_CLK.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

          不工作,我正在使用13dBm级别的外部491.52MHz,并将功率分配器连接到两个输入J6和J12 (每个输入为10dBm),以及您的配置,如Power point文件中所显示。 请参阅图像。

          时钟信号存在于ADC输入中。 该级别也足够,但不起作用。

    法拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim,
    如果没有解决方案使ADS54J66EVM能够使用外部时钟信号,您可以为我提供一个类似的文件(例如“LMK_Config_LMF_4841_491p52_MSP.cfg”,但工作频率为500MHz),以便提供一个名为“LMK_Config_LMF_4841_500p00_MSPs.cfg”的文件,或者告诉我如何准备或生成此配置文件。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farah,

    我把它用于我们的实验室设置。 请遵循 随附的说明。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54J66_5F00_500M_5F00_Ext_5F00_CLK.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

        感谢您提供Power Point文件。

        我在ADS54Jxx EVM GUI (1.8 v)的配置阶段遇到软件问题。 在加载LMK文件“LMK_Config_External_Clock.cfg”后,如果我想在2处生成DCLK除法器,它会强制值为31,例如对于DCLK源,它会生成“Analog Delay+…”。 而不是“除法器”,因此每次都取列表中的最后一个值。

        我在Windows 10 PC上工作,我将在Windows 7 PC上尝试。 例如,当我加载LMK“LMK_Config_LMF_4841_491p52_MSP.cfg”时,不会出现此问题。 但此LMK不适用于外部时钟。
          我很快就通知了您windows 7的结果。

                                                             

    最好的翻新

    法拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farah,

    很抱歉,我忘记提到LMK在该主板上使用3线SPI接口,您需要在LMK菜单上写入一个“1”地址0x00,如附件中所示。 这将允许读取功能与此GUI正常配合使用。

    此致,

    Jim  

    e2e.ti.com/.../LMK-SPI-fix.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

        谢谢,它工作正常。

        我还有另一个问题:如何将ADC代码的采样功率转换为实际振幅(ADC的参考振幅)? ADC是否会导致衰减?

       也许这是论坛的主题,但我与Mtalab合作,我想展示获得的信号的真实幅度。

    此致

    法拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farah,

    变压器和ADC本身会造成一些衰减,这将随频率而变化。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

       因此,在这种情况下需要进行多色调校准(取决于频率的衰减)。

    此致,

    法拉