This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:将AFE中的模拟开关MUX509用于热电偶和功放;RTD

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628054/ads124s08-using-analog-switch-mux509-in-afe-for-thermocouple-rtd

部件号:ADS124S08
主题中讨论的其他部件:MUX509

Bob,您好!

感谢您提供信息! 它帮助我们设计了原理图。

在我们的项目中,我们希望在不同的10个连接器上提供RTD和热电偶传感器接口支持。 为此,我们使用MUX509差分模拟开关输入连接器和ADC作为AFE。 此外,使用AINP和AINN上的上拉和下拉电阻器提供外部偏压。


下面新增了前端示意图的屏幕截图,供您参考:

请查看相同内容,并提供有关开关如何影响测量的输入!

如果您需要更多详细信息,请告诉我。


谢谢!

Dhvanish Parekh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    德瓦尼什


    多路复用器有两种主要规格会影响测量。 首先,如果信号电流流经多路复用器,多路复用器开关的串联阻抗可能会更改测量值。 其次,任何连接到开关的泄漏都可能会使信号电流远离测量值。

    对于串联电阻,如果使用多路复用器将匹配的IDAC电流路由到3线RTD的两根导线中,IDAC电流将与电阻发生反应,从而导致压降。 通道之间的多路复用电阻可能很大,但肯定不匹配,导致测量出错。 电阻可能取决于温度和Mux连接信号的直流电压。

    如果漏电流发生,如果漏电发生在RTD测量和参考电阻之间,则可能发生错误。 如果通过RTD的电流与通过参考电阻器的电流不匹配,则任何电流差异都将显示为增益错误。 想象一下,将RTD与mux连接,RTD和参考电阻器之间有1uA泄漏端子。 如果IDAC电流为1mA,则相当于0.1 % 增益错误。 如果漏电发生在RTD的顶部,这不是错误,因为电流在到达RTD或参考电阻之前会丢失。 请注意,泄漏通常来自反向偏压接头,在高温(~85°C)下的泄漏通常比室温下的泄漏大得多。

    由于多路复用器的构造方式,mux通常会以泄漏来抵消电阻。 选择mux时,请考虑如何使用它,以及它会对系统造成什么错误。

    我不知道您使用多路复用器会如何影响您的测量。 MUX509通常为低泄漏,但接通电阻更高。 在这种情况下,这完全取决于您如何为RTD测量布线IDAC电流。 如果需要,请公布您使用的每种RTD测量拓扑的电流路由方式。



    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     

    在对您提到的与MUX509相关的问题和设计错误进行集体讨论后,我们提出了不同的模拟体系结构,在该体系结构中,我们尝试最大限度地减少关键测量路径之间交换机的使用。

     我附上了PDF,其中包含高级体系结构图,以及每个主要模块的详细说明,供您查看。

     以下是改革架构的一些亮点:

    1. 设计总共需要26个ADC通道,以便在所有10x连接器上提供通用ADC支持。 请建议支持ADC组合。 (16/12通道ADC)
    2. 卸下MUX509 mux,并在每个连接器上提供独立的差分ADC通道(2x ADC)
    3. 移除了用于回路和4-20mA传感器的专用差分ADC通道,并将其合并到RTD/热电偶差分ADC线路上(随附Image1.jpg)
    4. 为3线RTD接口中的IDAC2提供导线消除支持
    5. 在GND线上添加了RBIAS电阻器,用于使用PGA进行RTD测量

     请查看并提供您的意见。

    e2e.ti.com/.../Analogue-Front-End_5F00_Architecture.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    德瓦尼什


    对于每个测量项目的系统设置,我仍有点不清楚。 部分问题是您没有显示足够的详细信息来确定错误来源的来源。 通过移除MUX509s,您可以消除串联电阻,但现在问题是泄漏术语来自何处。 我需要知道所有这些开关是什么以及泄漏是什么。 我对所有测量的拓扑也有点不确定。

    在原理图中,您有一个RBIAS接地设置,但我不确定参考电阻器在哪里(或RBIAS是您的参考电阻?)。 如果这是暗示的高侧参考,则连接到SW6和SW4会与它们的漏电情况有所不同。 在该拓扑中,SW2和SW3也可能会导致泄漏术语中的一些错误。 如果您的参考是低端参考SW6,SW7可能会导致错误(也可能是SW5)。

    您曾在某一点上展示了一个原理图,其中有许多TVS二极管连接到系统。 这些设备都有非常大的泄漏术语,可能导致测量错误。 它们是否也都被移除了?

    无论如何,我需要有关确切设置和原理图的更多信息,以帮助调试潜在问题。 它有助于复制"不同传感器的连接"部分,但显示参考电阻器,滤波器和开关。 这将对审查该示意图大有作用。


    吴若瑟