This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J54:带交流耦合的SYSREF的状态

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628835/ads54j54-the-state-of-sysref-with-ac-coupling

部件号:ADS54J54

您好,

我的客户有关于ADS54J54的问题。

[Q]

SYSREF的状态是否在以下条件下固定?

<conditions (条件)>

*交流耦合SYSREF

* SYSREF源输出低或高。

此致,

Hiroshi Katsunaga  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi,您好!

    我们正在研究您的SYSREF问题,不久将与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    感谢您的回复。
    好的,我会等待您的反馈。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广石,

    如果客户想要使用交流耦合来连接SYSREF, 如果他们计划关闭SYSREF, 它们应在连接到ADC的电容器的一侧提供弱上拉电阻器,以保证电容器的输出不会达到未知电平,这可能导致ADC内部出现假SYSREF脉冲。 这就是我们建议客户尽可能使用直流耦合的原因。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    感谢您的快速响应和清晰评论。
    我理解你的所有评论。

    感谢您的合作。

    此致,
    Hiroshi Katsunaga