This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在高静电噪声下触摸

Guru**** 2579115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628958/touch-under-high-electrostatic-noise

我们有一个应用程序,用户按下按钮时会受到已知信噪波频率(范围为50-74 kHz)的高静电噪声。 迄今为止,竞争对手的触控技术未能可靠地运行。 在这些特定条件下,TI的触控技术能否发挥更好的性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hans:

    应用报告sbaa155a位于:

    了解在嘈杂环境中使用触摸屏的信息。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    提到的报告是关于电阻性触摸屏技术的。 这完全不是我要处理的问题。 我有一些按钮,在存在高电压静电噪声的环境中,可以应用TI迷魂技术。 该应用是一个日光浴平台,用户位于隔离玻璃平板上,夹在紫外灯之间,紫外灯现在由电子镇流器驱动,频率相对较高,为50-75 kHz,使用户成为电容器板。 所以从灯到用户有一个高电容耦合。 此用户现在难以按下触摸按钮,至少在某些竞争技术的情况下是如此。

    所以,情况就是这样。 有什么理由可以让魅力技术表现得更好?