This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3244:ADC3244的8点正弦波值与Datasheet's值不同。

Guru**** 2510155 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627917/adc3244-the-values-of-8-point-sine-wave-of-adc3244-are-different-from-the-datasheet-s-values

部件号:ADC3244

大家好,团队成员

ADC3244的数据表页面61中有以下提及。

CHA测试图案
1001 = 8点正弦波:数据是的重复序列
以下八个数字组成正弦波:
02399,8192,1.3984万,1.6383万,1.3984万, 8192,2399。
(偏移二进制:
0.0095万F,2000,36A0,3FFF, 36A0,200.0095万F)


但是,实际的8点正弦波是以下值。

格式设置为寄存器09h (数字输出数据格式)。

输出数据格式=0 (2的压缩)
0000,0f4b,15a1,0f4b,0000, 30b4,2a5e,30b4,...

输出数据格式=1 (偏移二进制)
0a5e,10b42000,2f4b,35a1, 2f4b,2000,10b4,...


我认为数据表的价值是一个错误,
以上提到的实际值是正确的。


此致,
西岛Keishi
日本CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西岛山

    感谢您提请我们注意此事。 我已通知支持此设备的工程师,他们将对此进行调查。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们正在研究这一问题。 同时,您能否告诉我们您是否在TI的EVM上测试了正弦波模式?

    此致,

    Sourabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您的观察是正确的(此勘误表需要更新数据表)。

    ADC3244的8点正弦波由您提到的相同点组成。

    输出数据格式=0 (2的压缩)
    0000,0f4b,15a1,0f4b,0000, 30b4,2a5e,30b4,...

    输出数据格式=1 (偏移二进制)
    0a5e,10b42000,2f4b,35a1, 2f4b,2000,10b4,...

    此致,

    Sourabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我感谢你的回答。

    此致,
    西岛Keishi
    日本CSC