This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:部分供电ADS1278和/PWDNx引脚

Guru**** 2526110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, THS4524, OPA2350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627484/ads1278-partially-powered-ads1278-and-pwdnx-pins

部件号:ADS1278
主题中讨论的其他部件: THS4524OPA2350

您好,

我在使用ADS1278时遇到的情况是,/PWDN引脚在3.3V时可能处于活动状态,而只有1.8V和3.3V导轨处于活动状态。   。

3.3V /PWDNx电压是由弱上拉电阻产生的,因此最大电流可能为0.1mA。    5V导轨将以短顺序激活,但是

我担心在这一延迟期间零部件可能会损坏。

谢谢,Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    感谢您对我们的ADS1278的关注!

    数字电源可以在模拟电源之前打开。 在内部,一旦三个电源全部建立,设备将发出全局通电重置。 数字配置引脚(即 模式,格式,/PWDN等)在许多情况下,在加电之前,应配置板载电阻器,因此我想,只要电流受到适当限制,您描述的情形就不应成为问题。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    我有一个类似的待处理问题,涉及关机时的THS4524缓冲区,就像/PWDN引脚一样

    同时与ADS1278和该缓冲器。   主板的上拉电压为100K至3.3V,但其中一个似乎是

    在5V激活之前,将信号拉至中频(1.225V左右)。   根据您的回答,我现在猜是

    缓冲器是问题的原因,但如果我使用一个强度更高的3.3V上拉电阻器,我需要确保不会损坏缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    THS4524使用的电源电压是多少? 通常,电源在放大器和ADC的模拟部分之间共享。 /PD针脚应向上拉至正极电源,以启用放大器的输出。 如果放大器的电压为5V,则不应与ADC的/PWDN引脚共享/PD引脚。

    您是将放大器的/PD引脚拉至5V还是3.3V? 此外,VOCM引脚连接到什么? 我不确定当功放器断电时输出引脚将驱动到什么位置(取决于连接到输入的内容),但当处于活动状态时,输出将围绕VOCM电压(默认为中电)居中。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan,

    THS4524由与ADS1278上相同的5V供电,并且该板正在尝试将/PD拉至

    3.3V,带有100K上拉电阻器。   相同的信号会发送到每个部件/PD和/PWDN引脚。  所有VOCM引脚均已绑定

    推荐使用OPA2350,也由5V供电。    似乎未加电的缓冲区正在下拉/PD

    在3.3V处于活动状态和5V处于活动状态之间的时间段内,电压约为1.22V。    您之前的回答表明了这一点

    ADS1278可能不是原因。  /PD上的较低电压导致主板的其他部件出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    感谢您的澄清。 我不是高速放大器的专家。 如果您将问题张贴到他们的论坛上,并要求他们解释如果在建立电源之前有人试图将/PD引脚拉高,可能会发生什么情况,这可能会更有帮助。 我的猜测可能是您违反了绝对最大额定值,并且/PD引脚漏电。 在/PD针脚(即100k电阻器的低侧)处测量的电压是否为1.22V? (3.3V - 1.22V)/100k = 20.8uA。 这可能不会损坏部件,但请再次咨询放大器团队的专家。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    我在该论坛上同时发表了这一问题。 他们基本上说ESD二极管在低电压和下不具有特征
    如果我在缓冲器断电时使用较低值的上拉电阻来强制它接近3.3V,他们真的无法猜测会发生什么情况。
    他们推荐使用5K系列电阻器,但这需要电路板旋转。 我可能只需要尝试一下,看看会发生什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已理解。

    根据他们的数据表,/PD > 2.1V应足以为5V电源启用放大器输出。 我想我们不知道还有什么其他的影响。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然,但当它断电时,这并不重要。 我主要关心的是,如果(未通电时)强制提高/PD电压是否会
    损坏该部件。 我预计ESD二极管会在电压升高时将更多电流拉至地电位。 我只需要使用上拉电阻值来获得大约2.0V到2.4V的电压,它应该足够高,可以被视为其它电路的逻辑'1'。 我也会确保
    5V在3.3V电压后很快就会出现,以最大限度地减少静电释放二极管中的能量。

    谢谢,Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我尝试将附加上拉电阻添加到3.3V (已经有100K),首先是51k,然后是51k并联。   。

    电压从未超过约1.50V。   似乎很明显,我拉得越多,ESD二极管就在无电源的地方

    THS4524试图将其拉下。    因此,我放弃了这场战斗,因为加大力度可能会破坏缓冲区。    。

    我采取的解决方案是将缓冲器的/PD引脚从其垫上提起,然后将其从电路中移除。   幸运的是,打开的/PD

    仍被此零件视为'激活'。    这很有效。