This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7812:IOVdd针脚出现问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628897/amc7812-issue-on-iovdd-pin

部件号:AMC7812

1.我在AVCC,AVDD和DVDD上提供5V电源,但在IOVdd上提供3.3V电源,这是正确的应用吗?

2.当我测量IOVdd上的电压时,它不是3.3V,它显示为4.2V,当我切断IOVdd到3.3V电源的连接时,IOVdd引脚上的电压仍为4.2V, 但是现在IOVdd引脚没有连接,它看起来4.2V来自内部芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    1.是的,这是AMC7812可接受的电源配置。
    2.我希望您测试设备的设置或主板中存在一些缺陷。 也许您有一些数字输入连接到更高的潜在供应? 我将检查主板是否有意外短路或数字输入针脚不匹配。

    如果您有更多问题,请告诉我。
    谢谢
    保罗