This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:频率响应

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628822/pga309-frequency-response

部件号:PGA309

 我正在考虑使用PGA309进行设计,并被问及信号路径中的DAC在多大程度上减慢了器件的输出响应。 有人担心设备的数字方面会导致从桥信号到输出的响应迟缓。 欢迎提供任何反馈。

谢谢,Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
    数据表技术指标中已经考虑了DAC对PGA309总转换速率和带宽的影响。 根据增益配置的不同,您可以从前端PGA获得60kHz到400kHz的带宽,输出放大器采用2MHz增益带宽产品。 输出转换速率为.5V/us。 只要您的输入信号处于该范围内,PGA309就应该再现它,而不受转换或带宽限制。