This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1.0065万:VDDIO电压是否略高于VDDA?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628855/adc10065-vddio-voltage-slightly-above-vdda

部件号:ADC1.0065万

数据表将VDDIO电压范围定义为+2.5V至VDDA (未指定额外容差)。 如果设备在VDDIO略高于VDDA的情况下运行,会发生什么情况? 例如,在3.3V系统中,VDDA是通过过滤器运行VDDIO生成的。

这是否会损坏设备? 还是会影响设备的性能? 如果是,如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tim

    很遗憾,我没有比数据表中的信息更多的信息。

    我建议使用通用的3.3V稳压电源,馈送到2个单独的滤波器网络。 一个过滤器用于驱动VDDA总线,另一个过滤器用于驱动VDDIO总线。 使用类似的系列阻抗来驱动两条电源总线将最大程度地减少VDDIO和VDDA总线之间的直流偏移。

    此致,

    Jim B