This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2013-Q1:触摸屏电阻范围限制

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628892/tsc2013-q1-touch-panel-resistance-range-limitation

部件号:TSC2013-Q1

您好,

 为了正确工作TSC2013,触摸面板是否存在任何电阻范围限制?

此致,

Taka Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Taka Saito

    否,对板电阻没有要求。 但是,我们建议使用激活力较低的4线电阻式触摸屏(从中心区域到0.1 到0.3 N),以实现平稳的双触点操作。
    您可以在此处找到其他TSC2013相关信息
    e2e.ti.com/.../152.2497万

    谢谢!
    Vishy