This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:TMSTP+/-

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/625348/adc12dj3200-tmstp--

部件号:ADC12DJ3200

1. TMSTP+/-是否有任何应用电路? 数据表中仅显示以下内容:  

TMSTP+/–不具有内部偏置,无论是否与交流耦合,都需要TMSTP+/–在外部偏置
TMSTP_LVPECL_EN = 0或DC与TMSTP_LVPECL_EN = 1耦合

2.它似乎支持LVPECL。 是LVPECL 2.5V还是3.3V?  

3.在 ADC12DJ3200 EVM和 TSW14J57EVM 或 TSW14J56EVM中,差分信号直接来自FPGA。 这样好吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我正在研究这些问题的答案,并在明天发送回复。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    是否有任何更新? 谢谢你。

    此致,