This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232:EMI问题会影响ADC'的输入信号

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628042/ads1232-emi-problem-effects-adc-s-input-signal

部件号:ADS1232
主题中讨论的其他部件: ADS1220

您好,

客户设计了自己的主板,使用ADS1232和GSM模块。他们基于ADS1232 EVM作为参考设计。  

它们有来自GSM模块的EMI问题原因,并且输入信号受到影响。  

您是否可以推荐任何参考设计,包括delta sigma ADC和GSM模块(或无线解决方案)  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mete,

    板布局对于防止将RFI纳入ADS1232至关重要。  输入过滤也很重要。  如果使用铁氧体,则R峰值应在1000MHz而不是100MHz。  我不确定,如果使用高增益且需要高分辨率,任何其他ADC都不会出现相同的问题。  ADS1220采用TI设计:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-0.065万

    但分辨率将不会像ADS1232那样好。  最后, 发送至RF源的接近模拟输入信号将成为问题。  不清楚此设计的传感器输入是什么,但如果 使用从传感器到PCB的电缆, 则电缆将充当天线。  因此 ,在ADC之前应消除任何潜在的EMI/RFI,否则产生的噪声将仅通过或放大(如果使用增益)。

    此致,

    Bob B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!
    感谢您的回复。
    您对使用铁氧体有什么建议吗? 我们不确定需要在哪个频率上使用铁氧体? 我们是否需要为AVDD和DVDD使用单独的铁氧体?
    您对使用的电缆布线是正确的,问题可能是由布线引起的。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mete,

    请小心在电源线上使用铁氧体,因为在 为设备供电时,铁氧体的电感会限制(扼流圈)所需的电流需求。  最好使用少量电阻值与供电线路串联,以创建RC滤波器。  您不希望电阻器上出现较大的压降,因此我会将电阻限制在10欧姆以下。

    关于铁氧体,我指的是在输入时使用铁氧体。  您需要在所涉及的频率范围内将铁氧体对准较大的电阻,以便有效地为RC输入滤波器生成较大的R。  从使用单个铁氧体到一系列铁氧体,以及创建多极滤波器,有许多不同的方法可供使用。  遗憾的是,没有更简单的答案,需要对您的系统进行一些实验。

    在RF环境中使用布线的任何系统中,一个很大的问题是噪音拾取。  使用正确端接的屏蔽电缆是最佳方法。

    正确的主板布局也很重要。  您应该 创建一个良好的地面平面,并保持模拟和数字信号不会穿过路径。  对于电缆端接,您需要保持屏蔽接地不会影响模拟接地。

    此致,

    Bob B