Other Parts Discussed in Thread: TRF37T05, DAC37J84
主题中讨论的其他部件:TRF37T05,
我的客户遇到以下问题:
DAC 37J84 最初设置为通过选择偏置电阻值1.91 K来提供30.16 mA的满刻度电流
在50欧姆电阻器之一上测量时,共模电压为0.480 V。 并联放置了两个50欧姆电阻器(一个在过滤器前面,另一个在过滤器后面,位于DAC和IQ调制器(TRF37T05)之间)。
我想将DAC满刻度电流设置为20 mA。 因此我将偏置电阻值更改为2.94 K (结果为inf 19.54 mA满刻度电流)。 当我测量共模电压时,它接近零,在IQ调制器输出端口测得的功率为-65 dBm (电阻器更改之前,约为-20 dBm)。 然后,2.94 K被1.91 K替换。它产生了最初获得的值。 然后,1.94 K被2.1 K替换,它产生的结果与2.94 K相同
我想知道为什么它只适用于最初选择用于偏置满刻度电流的一个电阻值
如果您希望我将其发送给您,我有一个部分原理图和筛选器测试结果。 如果您需要,请告诉我。
感谢您的帮助!
Richard Elmquist