请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TSW14J56EVM 您好,
我正在查找TSW14J56EVM D版的示意图 它是否可用或可以共享?
此外,我可以使用Altera USB Blaster从Quartus配置板上的FPGA,但我无法使用USB电缆检测到板。 我是否需要执行任何特殊配置或驱动程序安装才能使用USB接口在TSW14J56EVM上配置FPGA?
此致,
Jacek
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在查找TSW14J56EVM D版的示意图 它是否可用或可以共享?
此外,我可以使用Altera USB Blaster从Quartus配置板上的FPGA,但我无法使用USB电缆检测到板。 我是否需要执行任何特殊配置或驱动程序安装才能使用USB接口在TSW14J56EVM上配置FPGA?
此致,
Jacek
您好Jacek:
通常,我们在TI.com上的产品文件夹中提供了所有EVM的设计文件。 但是,我注意到TSW14J56EVM没有上载这些设计文件。 我已经联系了我们的网络团队,他们应该很快就会发布这些文件。 同时,我已经在这里为您附上了示意图。
此致,
-Steve Wilson