This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1216:如何计算"OCR/FCR"

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628280/ads1216-how-to-calculate-ocr-fcr

部件号:ADS1216

您好,

我想问您一个有关ADS1216的OCR/FCR的问题。

我研究过如下的应用报告"SBAA099"。

http://www.ti.com/analogue/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=sbaa099&docCategoryId=1&familyId=2019

关于FCR,我们可以通过等式(2)(第5页),"FSR = h1FFFFFFF/(数字滤波器输出- OCR)"获得它。

另一方面,我想没有具体的描述来计算"OCR"。  

我不能理解的是OCR只是“4数字滤波器输出数据”的平均数据。

我的想法是否正确?

感谢您的建议。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-san,


    OCR值将偏移电压表示为来自数字滤波器的值。 因此,该值将按小数位比率进行缩放。

    最好的描述方法是查看应用手册中的方程式(8)。 OCR代表基于参考和DFG的电压。 您可以通过示例2和示例3看到OCR值存储基于实际偏移电压的值,随后通过FSR寄存器进行缩放。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph-San,

    非常感谢您的回复!

    很抱歉,我错过了方程式(8)。

    让我研究一下。

    此致,