This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7845:触摸面板时,ADS7845 - DOUT 12位全高。

Guru**** 2391335 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627082/ads7845-ads7845---dout-12bit-all-high-when-the-panel-be-touched

部件号:ADS7845

各位专家,您好!

我们正在测试ADS7845,但我们发现提到的数据表:触摸面板时,DOUT将为12位全高。数据表第12页。

但是在客户主板的测试中,我们发现MSB 11位都很高,但最后一个LSB位[0]=low。

因此,您能否帮助您再次确认客户的主板是否出了问题? 谢谢。

此致

iven xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iven,

    请确保它们是100k上拉电阻,用于PENIRQ至Vcc。  

    同时检查它们是否正在写入A2,A1,A0 = 111和PD0和PD1 = 0。  

    CS也必须为低。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    感谢您的回复,因此我们的数据表是正确的,当触摸面板时,所有12位都应该是高的,对吗?

    您是否认为仅与 A2 A1 A0 PD0和PD1相关就会出现问题? 谢谢。

    此致

    常春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Iven,

    是的,数据表是正确的。 在我上面的帖子中,我列出了A0-A2的值错误。 它们应为A2,A1,A0 = 110。 数据表具体规定,这些位是PD0和PD1 =0的值。 它们是100k上拉电阻,用于PENIRQ至Vcc?

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    对于您之前的建议:
    请确保它们是100k上拉电阻,用于PENIRQ至Vcc。
    ->是,确认他们具有此100Kohm上拉电阻
    同时检查它们是否正在写入A2,A1,A0 = 111和PD0和PD1 = 0。
    ->请确认它是A2,A1,A0 = 111吗? 但在我们的数据表上是110。
    CS也必须为低。
    ->是,已确认CS过低。


    此致
    iven xu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一件事,

    用于检测触摸的命令:0xE0


    此致
    常春
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iven,

    正确答案是A2,A1,A0 = 110。  

    他们发送的0xE0 (1110 0000)命令应该正常。  

    一些尝试。  

    降低CS。  启动时钟并发送0xE0 (1110 0000)的命令数据。  保持CS低电平并保持时钟运行。  ADS7845是否定期返回数据?

    他们是否还可以尝试0xE4 (1110 0100),看看这是否有任何区别?

    您能给我发送该示意图吗?

    此外,您能否将数据的范围快照发送到零件并输出数据?

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    1,降低CS,启动时钟,发送0XE0或0XE4命令数据,保持CS低电平,保持时钟运行。
    如果不发送more命令(意味着仅发送此0xE0或0xE4),则dout为0xFF。
    但在客户的应用程序中,在发送0xE0或0xE4命令数据以执行触摸检测后,他们需要发送以下两个命令以检测X数据和Y数据,客户已在数据表第10页中跟进图8计时格式。 这意味着X数据检测的第二个命令将在16时钟发出(在这个时间图像时钟,触摸检测的第一个dout就在第6位上),而它们读取触摸检测的dout是0xFE, 最后一位更改为0。

    但他们发现以下有关X数据和Y数据的说明是正确的。

    因此,他们有顾虑,能否请您帮助验证第10页的图8中的详细信息?

    计划:

    dout与dclk:您可以使用第10页的图8进行检查,第10个dclk上升是dout的第11位,您可以看到dout只是H,从第11位到第1位,最后一个位0是0。

    通道1为Dclk,通道2为dout。



    此致
    常春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    另一个原因是:如果dout是0xFE,且计时如第10页上的图8所示,则他们可以使用0xFE进行触摸检测。
    但问题在于,我们的数据表是用于触摸检测的0xFF。 因此需要您的帮助来进行验证。谢谢。


    此致
    常春
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Iven,

    您上面说过,他们发送0xE0或0xE4数据,保持CS低电平并保持时钟运行,然后将数据恢复为0xFF。 它们不发送其他命令。 这是正确的操作。 当您发送0xE0或0xE4命令时(将部件设置为监视是否触摸触摸触摸触摸屏),您不会发送其他命令。 如果触摸屏幕,则返回0xFF;如果未触摸屏幕,则返回0x00。 此模式仅用于提醒控制器检测何时发生触控,而不是提供实际的触控数据。 一旦控制器接收到0xFF数据(这意味着轻触屏幕),您就可以发送命令以获取x和y数据。

    您不应先发送0xE0或0xE4命令,然后再发送上面提到的其他命令,然后等待0xFF数据进行触摸。 您将不会获得0xFF数据,因为您已覆盖0xE0或0xE4命令。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    1,因此根据您的解释,客户需要在 发送命令0xE0或0xE4后,等待完全发送所有12位dout,然后发送另一个命令,对吗?

    2,如果正确,如何解释ADS7845数据表第10页上的图8? 这是客户的主要问题。

    由于ADS7845数据表第10页上的图8所示,只需在 第一个命令后等待15 dclk,即可发出第二个命令。在第二个命令 启动期间,第一个dout似乎尚未完全发出。  

    请提出意见? Thansk。

    此致

    iven xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Iven,

    图8是ADS7845可以运行的特殊情况。 正常模式类似于图5 (24时钟)或图6 (16时钟)。 ADS7845每次转换可运行15个时钟。 这不是大多数客户使用它的正常方式,因为大多数微控制器不能在每次传输时执行15时钟。 如果您使用的主控制器可以为每个转换提供15个时钟,例如FPGA或ASIC,则可以使用此方法。 请参阅第10页上每个转换段落的15个时钟。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    感谢您的明确说明,我们已在主板上验证每次转换时钟是否增加到16个。
    我认为这可能是因为FPGA (我们正在使用)的DCLK计时,即使我们正在使用FPGA。 所以我认为我们不需要为这个案例支付更多的effor,让我们关闭它。谢谢。


    此致
    常春