This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:ADS42LB69's SYNCIN工作过程

Guru**** 2582745 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626362/ads42lb69-ads42lb69-s-syncin-working-process

部件号:ADS42LB69

大家好,

对于ADS42LB69的SYNCIN工作原理,我只能在数据表中找到图72的图片,但没有关于其整个工作流程的详细描述,因此有些项目希望与您仔细核对:

1.根据图-72,是否表示在同步模式下, ADS42LB69将在   SYNCIN的第一个上升沿之后的CLKIN的第一个上升沿开始采样? 或者只是我的误解 ,实际上它是以其他方式工作的?

2.如果 它在第一个CLKIN上升 沿开始采样,如上所示,则会混淆:  

如果   一个板上有多个ADS42LB69,并且客户希望每个 SYNCIN信号同时启动所有器件的采样,但 每个ADS42LB69的CLKIN不完全同步(时间延迟稍有不同), 那么 上述方法可能仍会导致每个ADS42LB69采样 也 有一些不同的延时,对吗?

3. 对于SYNCIN,除了 同步采样外,它是否还会同步输出(DBxx,CLKOUT),如果是, SYNCIN/DBXX/CLKOUT之间的顺序如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cheney,
    我们正在研究这一问题。
    此致,
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheney,

    使用输入时钟分配器时,同步输入引脚非常有用。 它重置输入时钟分频器的相位。

    它不能用于任何其他目的。

    此致,

    Jim