This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:如何使用ADS54Jxx GUI设置"格式EN"和"格式sel"

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627947/ads54j60evm-how-to-set-format-en-and-format-sel-with-ads54jxx-gui

部件号:ADS54J60EVM

大家好,

我的客户想知道如何使用ADS54Jxx GUI设置“format EN”和“format SEL”。

在ADS54Jxx选项卡中找不到“format EN”位和“format sel”位。
我也无法在"低级视图"选项卡中找到地址0x68.0043万和0x6.8004万B。

请告诉我。

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F.N.

    按照随附文件中的说明进行操作。 您还可以使用 GUI的“ADS54xx_lowlevel”部分在寄存器映射部分底部的“low level”(低级)选项卡下编写和读取任何有效寄存器。    如果 使用此方法,您必须先设置页面,因为此选项卡的其他部分将为您设置页面。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../GUI-register-writes.pptx

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim-San,

    感谢您的及时回复。
    感谢您提供这些材料

    您的回答非常有帮助。
    谢谢!!

    此致,
    Fumio Nakano