This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ads1292R:ads1292R集成问题

Guru**** 2928810 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627745/ccs-ads1292r-problem-with-integration-of-ads1292r

部件号:ADS1292R

工具/软件:Code Composer Studio

同上,我在将ADS1292R与msp432集成时遇到一些问题,有人能给我一些帮助吗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Armando -您的问题是什么? 如果它与ADS1292R SPI接口相关,我们可以帮助您说明这一点。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:  

    我正在开发一种心电图原型,它采用前端ads1292R,我购买了芯片,开始从根部组装整个电路,我使用msp432微控制器。 现在 我面临着严重的问题,我已经创建了SPI驱动程序,但我希望有一个功能示例,或至少一条指南,以检查ads1292R与微控制器的通信,我创建了一个主文件, 但我不知道如何调用ads1292R启动或检查转换值。 我向您发送我的SPI文件:

    e2e.ti.com/.../ads1292r.c

    e2e.ti.com/.../ads1292r.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Armando,

    很抱歉,我们的团队无法支持自定义固件开发。 您是否已经收到EVM源代码的副本? 如果您愿意,我可以将其发送到您的电子邮件地址,但它仅用作示例。 我们不能支持对其进行修改。

    此致,