This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1292ECG-FE:是否可以使用CCS DEBUG ADS1292RECG-FE?

Guru**** 2811875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292RECG-FE, ADS1292, ADS1292R, ADS1292ECG-FE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626594/ccs-ads1292ecg-fe-can-i-use-ccs-debug-ads1292recg-fe

部件号:ADS1292ECG-FE
线程中讨论的其他部件:ADS1292RECG-FEADS1292ADS1292R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好:

我想问一下。 我购买了ADs1292 ADS1292RECG-FE的演示套件


此演示套件是否可用作开发板? 我是否可以使用CCS来下载和调试此演示板上的MSP430,例如使用其它开发板的TI?


ads1292演示套件附带了一个USB端口,可用于更新固件,但您必须使用软件包更新固件来更新它。

我尝试使用CCS DEBUG连接到时代,但找不到调试端口。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您对我们的ADS1292的关注!

    我们的EVM不适用于调试和软件开发。 也许可以做你所要求的事情,但我的团队无法支持这些努力。 ADS1292RECG-FE旨在展示ADS1292R的功能和性能,以便您可以准备在自己的设计中使用它。

    也就是说-有四个表面测试点连接到JTAG接口所需的MSP430引脚:TDO,TDI,TMS和TCK (TP21,TP23, TP27和TP28)。 您必须将一些电线焊接到这些点。 我还担心如何擦除固件并将MSP430置于引导带模式(BSL)。 有一个交换机(S1)似乎在执行此操作,但我们的团队尚未对其进行测试,我无法保证它是否工作。 不幸的是,关于这一点的文件很少。

    如果其他人成功地重新编程了ADS1292RECG-FE,我将使此线程打开几天。

    祝您好运!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的患者回复。 这对我非常有用。


    我现在也有一个问题。  我使用ADS1292 EVM GUI中的嵌入式固件升级软件来升级固件,但我升级了由我自己编写的程序,而不是ADS1292ECG-FE固件包。


    现在ADS1292ECG-FE已打开,它是我自己的程序。 我尝试使用MSPFET BSL还原原始固件,但失败。 故障信息如下所示。


    我想如何返回到出厂固件?
    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    我不熟悉该软件。

    您是否尝试过通过ADS1x9xECG-FE GUI加载固件? 《用户指南》(第37页第7节)中提供了一些有关此问题的说明。

    此致,