请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:ADS1115-Q1ADS1111-Q1数据表的第14页对其进行了如下说明。
----------------------------------
ADS1115BQDGSRQ1,ADS1114BQDGSRQ1和ADS1113BQDGSRQ1封装选项已通过AEC-Q100认证;
然而,ADS1115QDGSRQ1封装选项已通过汽车认证。
----------------------------------
从这一解释中,您可以看到ADS1115BQDGSRQ1/ADS1114BQDGSRQ1/ADS1113BQDGSRQ1符合1114符合AEC-Q1001113AEC-Q100标准。
但是,ADS1115QDGSRQ1被描述为符合汽车要求。
我还提到了以下E2E。
e2e.ti.com/.../2117460 20package#211.746万
问题1.
这是否意味着ADS1115QDGSRQ1不符合AEC-Q100标准?
*
如果答案是"是",则在向客户推荐车内产品(Q1等级)时,我认为每次都必须确认数据表是否是符合AEC-Q100标准的包装。
-Harukawa