This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:关于ADS1220EVM

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220EVM, ADCPRO, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628447/ads1220-about-ads1220evm

部件号:ADS1220
主题中讨论的其他部件: ADCPro

我有一个ADS1220evm板,我想在研究此开发板时使用4线RTD测量温度。 因为是初学者,我不明白,所以在连接上遇到了困难,当使用ADCPro时,我根据偏斜输入值,但输出数据,我不太理解,阅读如何使用数据计算电阻两端的RRTD, 它可以产生相应的电阻,在开发板R31焊接电阻值中,I是3.24 K欧姆电阻,R30焊接电阻值为0。RTD的电阻为110欧姆,开发板是刚刚获得的电阻, 有一个程序,所以程序中没有变化。以下是我的连接模式和ADCPro读取的数据。 出了什么问题,请详细解释。 我非常需要你的帮助。 期待收到您的来信,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户496.7788万:

    我会认为基本连接是正确的,但您是否实际测量了外部电压,以确保电流实际流经RTD和电阻器R3?  R3上的电压降应约为AVDD的1/2。  但是,当您使用3.24k偏置/参考电阻,并且安装了R30并且IDAX电流从AIN3输出时,您实际上正在尝试通过R3驱动1mA的总电流。  这将迫使IDAC不符合要求。  因此,请移除R30或关闭AIN3的IDAC电流。

    如果电流正常流动并且您已验证RTD连接,则您应看到0以外的数据结果。  在某些情况下,您可能还想将参考值从内部更改为REFP0/REFN0,以便测量值为比例式。  我建议您查看ADS1220数据表第55页上显示的数据表应用。  请注意,没有必要将IDAC电流从AIN3中送出,因为此连接仅用于3线RTD。  移除R30,因为这会影响测量(或关闭电流)。  对于4线RTD,您只需要一个电流源,无需考虑导线电阻的影响,因为连接到ADS1220输入时为开氏电流。

    此致,

    Bob B