This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5295:PRBS函数

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627111/ads5295-prbs-function

部件号:ADS5295

您能否详细介绍PRBS功能? 寄存器似乎使用24位,而部分仅为12位。 当客户使用时,它如何映射到输出? 它是否映射到他设置接口的方式? 它是否与您设置界面的操作方式完全相同? 请您解释一下,因为我有一位客户询问以下问题,所以这是更详细的说明:

我假设PRBS包含串行到并行对齐的模式(在编程时)。 这是否正确? 我注意到这是一个23位模式,在位16 (PRBS第一个字之后的第一个位)处强制输入'0'。

这是否以背对背的方式重复(PRBS中最后一位之后的下一个时钟边缘将是下一个PRBS流的第一位)? 正确吗?

我是否根据上述问题正确理解PRBS职能?

我们是否有一份文件可以更详细地解释这一点?

ADS5295是否有详细的编程文档?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    我们已收到您的查询。 我们将在下周与您取得回复。

    此致,

    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olu

    此问题是否有任何更新?

    您能否告诉我您何时能够提供回复?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    感谢您的耐心等待。 正如您之前所指出的,数据表实际上并未提供有关这方面的大量信息,但我怀疑每个生成的随机序列只发送PRBS的MSB,而不是发送单个ADC样本。 我正在从IC设计人员那里获得更明确的信息,因为很难分辨从器件的输出流中选择了哪些位。

    遗憾的是,由于一些可用性问题,这可能需要几周时间。 我们对延误表示歉意。

    使用PRBS功能的客户在其系统中的确切用途是什么? 对于该系统问题,我们可能会推荐其他可能的解决方案。

    此致,

    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    我们比我预期的更快地解决了这些可用性问题,因此这里是我与IC设计师谈话的要点。

    器件在每个ADC采样内部生成一个16b PRBS模式。 正如我前面所说,所需的位数是从16b模式的MSB端选择的,LSbs将根据所选的序列化因子被丢弃。

    此致,
    奥卢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olu

    感谢您的回复!

    我会将此邮件发送给客户,如果他们有任何其他问题,我会告诉您。

    再次感谢您的帮助!

    Richard Elmquist