This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7812EVM-PDK:用于旧版本的评估软件。 PDK

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7812EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628255/amc7812evm-pdk-evaluation-software-for-old-ver-pdk

部件号:AMC7812EVM-PDK

您好,  

我的客户有一个旧版本的AMC7812EVM-PDK。  它似乎是在2011年建造的。  

PDK包括  AMC7812EVM板和 USB-MODEVM板(不是 SDM-USB-DIG板)。    

但是,客户找不到套件中应包含的CD-ROM,想要获取PDK的评估软件。

客户是否可以获得在PC上运行的用于旧版本  AMC7812EVM-PDK的评估软件?

(该软件是否可以在FTP站点上下载?)

提前感谢您的帮助。  

此致,

乐天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Raku,

    由于Windows 7及更高版本不再支持该驱动程序,旧款AMC7812EVM-PDK被取代。 我会将您添加为E2E上的朋友,我们可以私下找到解决方案。

    谢谢!
    保罗