This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:哪一个有故障? PGA900EVM,PGA900GUI或USB2ANY

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA900, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626288/pga900-which-one-is-faulty-pga900evm-pga900gui-or-usb2any

部件号:PGA900
主题中讨论的其它部件: USB2ANY

你(们)好

我似乎无法让pga900 EVM GUI与pga900芯片进行通信。

它以前工作正常,但后来又停止了工作,我购买了一个新的pga900芯片,但我仍然无法在芯片上加载固件,这让我很沮丧。

以前当它工作时,当微电脑处于复位状态时,我可以读取EEPROM中的0x55和0xAA交替行。

我现在不确定评估模块,usb2any或GUI是否无法正常工作。 我在另一台PC上下载了GUI,结果相同。

是否有任何方法可以检查usb2any是否有故障或EVM是否有故障? 我如何辨别哪一项存在故障?

我的跳线配置为0-10V电压模式(默认配置,J12为打开,J13为关闭)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kev,

    首先,将USB2ANY主板插入PC后,其LED是否仍然亮起?

    此外,您在连接到EVM的电源上看到的电流消耗是多少?

    此外,我还会检查USB2ANY板上连接器J4的6号插针。 这应提供+3.3V电压。 USB2ANY接头J5的针脚6应提供+5V电压。 如果这些不起作用,很可能是USB2ANY主板出现问题。

    请先检查这些,并告诉我您找到的内容。 希望这能帮助我们缩小出现问题的主板范围。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Scott  

    1.将USB2ANY主板插入电脑后,其LED是否仍然亮起?

    是的

    2.您在连接到EVM的电源上看到的电流消耗是多少?

    - 0.022A @10V直流我认为它与以前工作时没有任何不同,如果我用新芯片替换芯片,则它的电流消耗相同)

    3.检查USB2ANY主板上连接器J4的针脚6。 这应提供+3.3V电压。 USB2ANY接头J5的针脚6应提供+5V电压。  

    -GUI未启动时,两个针脚提供接近0伏的电压,但当我启动GUI时,显示连接了USB2ANY,它们似乎提供了正确的电压(+3.29V和4.98V)。 我还连接了EVM,+5V EXT TP48和+3.3V EXT TP52都正常。

    从理论上讲,我已经检查了微型测试点与微型针脚的连接,以防微型针脚未被外壳/支架连接,并且pga900与正确针脚之间接触良好。

    我还检查了EVM的10-30V输入功率,所有稳压器都提供了T1,T3和T4上的正确电压(7.5V,5V和3.3V)。 我已检查电阻桥电容器和电阻器,它们似乎都具有正确的值。 我已检查所有跳线接头,所有都正常。 我唯一无法验证它是否正常工作的是OWI和U1 (数字电位计),但我将使用自己的传感器,并且我一直在使用GUI中的默认SPI通信。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我做了更多的测试,这就是我发现的,我需要一些帮助。

    1.在EVM未通电且USB2ANY未连接的情况下:

    • 我只在GND (Tp39)和(TP2)和(Tp44) 引脚上获得导通性,这似乎正常。

    2.使用10V EVM,且未连接USB2ANY:

    • 我在GND和VDD (Tp20) 9.99 V之间获得导通性。
    • 我还获得了GND和FBN (Tp42)之间的导通性,这似乎没问题。 未连接其它针脚。

    3. EVM (10V)和USB2ANY已连接但未通电:

    • 我获得接地引脚和Vout TP30之间的导通性- (它们之间测得的电压为2.3V)
    • 如果我测量 所有这些引脚 CSN,SCL,MOSI和SDA的任何组合,我就会获得连续性,并且在其中测得的0V电压之间,我肯定不知道这是否正确(这是否意味着USB2ANY短路引脚?)
    • 我在GND和miso Tp14 (16欧姆),SCL TP16 (0.4 欧姆),SDA Tp15 (0.5 欧姆),SCLK Tp17 (1.5 欧姆)和CSN (1.2 欧姆)引脚之间获得导通性
    • 我在VDD和6.95 -9.99V (VDD和CSN,SCL和SDA之间为9.99V)范围内的所有引脚之间获得导通性

    4.通过10V EVM和USB2ANY连接和供电。  

    • 我获得SDA SCL CSN MOSI和FBN的接地导通性。
    • GND和VDD之间有10V,但不导通。
    • Miso,CSN,MOSI,Miso,SCL, SCLK和SDA
    • MOSI,Miso,SCL和SDA引脚之间为4至50欧姆)

    5. EVM未通电且USB2ANY未通电

    • 我获得GND和(SDA,SCL,CSN和SCLK)之间的导通性
    • 我在这些引脚SCL到CSN (1欧姆)和SDA到SCL (2欧姆)上获得导通性

    我希望这有助于缩小问题的范围,请告诉我上述任何一项的含义? 我怀疑USB2ANY有问题,如果有,我可以在哪里获得更换? 因为我似乎找不到它们在任何地方被出售。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉打扰您,但您是否有更多反馈? 如果usb2any是有故障的,我如何才能获得它