This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7950-Q1:用于汽车行业的宽电源范围ADC的优势是什么?

Guru**** 2580785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626966/ads7950-q1-what-is-advantage-of-wide-supply-range-adc-for-automotive

部件号:ADS7950-Q1

您好,

我是韩国中央大学IC设计的硕士课程。

我研究了'宽电源范围SAR ADC',但我不知道为什么需要此规格。

我知道汽车的供应条件比其他应用不同,但为什么不是汽车应用的强制广泛供应范围。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    ADS795x器件可接受2.7V至5.25V的宽模拟电源范围。 宽模拟电源范围意味着更宽的全尺寸模拟输入范围,这反过来有助于连接来自各种传感器或系统的信号。 此外,ADS795x器件支持1.7V至5.25V的宽输入/输出电源范围,可实现与最常用CMOS数字MCU的无胶直接接口。

    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    关于宽模拟电源,我认为它意味着适用于各种应用。

    我想知道这是与汽车不稳定的电压环境有关(例如冷拖转起动,负载卸载等),还是只使用窄电源范围ADC就行了。