This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1210:校准命令问题计时

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627990/ads1210-the-calibration-command-issue-timing

部件号:ADS1210

您好,

让我问一下发出"校准"命令的程序。

是否可以 发出命令 来初始化 ADS1210设置并同时进行校准?

也就是说,

 设置(写入) INSR后,继续按顺序将CMR3设置(写入)为CMR0。 ("校准" 由CMR2设置。)

这意味着设置CMR2后 ,我  认为校准将开始。

这是正确的程序吗?

或者 在 设置ADS1210后发出"calibration command"(校准命令)?  

对不起,我的解释不好...

提前感谢您的参与。

此致,

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,铃木山,

    命令寄存器的解码在INSR字节数结束时进行。  因此,如果在写入配置时设置了校准,则校准将在写入命令寄存器后进行。  真正的问题是您是否真的想要执行此操作,因为校准将取决于完全固定的参考。  我个人喜欢在校准前验证寄存器设置,因此我通过两个步骤执行此操作,等待在配置验证和参考完全确定后发出校准。  参考稳定时间取决于参考源和电容负载。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bob-San,

    非常感谢您的回复!
    我毫不站得住。
    此致,