请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1210 您好,
您能告诉我如何计算ADS1210的OCR和FCR吗?
如果您有计算OCR/FCR的公式,请告诉我。
谢谢,最好的Regardds,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
您能告诉我如何计算ADS1210的OCR和FCR吗?
如果您有计算OCR/FCR的公式,请告诉我。
谢谢,最好的Regardds,
您好,铃木山,
请参阅此讨论:
简而言之,FCR值因小数和模式而复杂。 OCR值是0V输入的代码值调整,以将结果变为0。
此致,
Bob B