This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:不支持NTSC 3.58 ?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/628041/tvp5150am1-ntsc-3-58-not-supported

部件号:TVP5150AM1

您好,

我们最近将新的NTSC摄像机连接到我们的系统,该系统由tvp5150AM1组成,配置如下:  

相机-- tvp5150AM1-- dm8148 -- lcd  

但 液晶屏显示线条,摄像头似乎有一些问题。

我怀疑tvp5150AM1由于某种原因无法处理新摄像头。

是否可以是3.58 (而不是支持的4.43)?

感谢您的任何建议,

跑了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,有许多地方可能是错误的。

    我首先检查摄像机。 它是否输出了TVP支持的格式?

    TVP是否配置为自动格式切换?

    在TVP中是否启用了自动切换的格式?

    读取TVP状态寄存器是否指示H,V和颜色锁定? 是否设置了丢失的锁位(需要读取以清除它)?

    DM8148 VIP是否正确配置了接收格式?

    是否使用标量器来生成LCD图像? 是否为源图像正确配置了它们?

    是否可以转储VIP捕获帧缓冲区数据并进行检查?

    如果在LCD上显示之前缩放回内存,您是否可以转储并检查显示帧缓冲区?

    是什么让您说"技术副总裁无法处理新摄像机"? 与其他摄像头相比,是否有已知的不同之处?

    您能否发布您所看到的图片?

    巴西,

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve,

    感谢你的检查点!
    我将查看,并返回有关此问题的更多信息。

    此致,
    跑了