This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:SPI配置模式

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627818/ads1293-spi-configuration-mode

部件号:ADS1293

大家好,支持!  

我使用 的是STM32L4 微控制器和ADS1293 传感器,使用 SPI。  

SPI波特率为20 MBit/s  

我要求 SPI配置模式?  

IE: CPHA (0或1)和 CPOL (0或1)  

此致。  

Ghada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ghada,

    感谢您对我们的ADS1293的关注。

    SPI接口使用CPHA = 0,CPOL = 0 (模式0)。 这意味着SCLK将怠速降低。 上升边缘将用于锁定数据,而下降边缘将用于移动数据。

    https://www.totalphase.com/support/article_attachments/200063856/spi-modes.png

    此致,