This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14x250EVM:LMK0.4828万

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC14X250, CODELOADER, ADC14X250EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627378/adc14x250evm-lmk04828

部件号:ADC14X250EVM
主题中讨论的其他部件:TSW16DX370EVMLMK0.4828万CODELOADERADC14X250

您好!

我正在使用ADC14x250和相关的配置GUI工具(TSW16DX370EVM GUI)来研究LMK0.4828万 JESD204B时钟调节器的配置,操作和性能。 GUI允许我从 3个预定义配置中选择一个加载到LMK0.4828万。 我 的问题与“配置2”有关,LMK0.4828万窗格的宏配置选项卡中出现的软按钮上显示为“默认”。 我按照用户指南(SLAU625)第5.1 .1段中的说明对硬件进行了所有必要的修改 。 我观察到(有一个o形的) ADC上存在245.76 MHz信号,而不管是否存在连接到J7的外部时钟! (即,打开或关闭信号发生器不会影响到进入ADC的时钟)我不会期望发生这种情况,我希望 ,根据“配置2”的描述,ADC时钟 对外部参考有一定的依赖性, 更改或删除ext ref时,和应消失或显示降级的迹象。  我的EVM上没有振荡器,所有三个Y1,2和Y3都未安装。  请帮助我了解为什么会出现这种情况,我花了很多时间使用所有可用工具(包括codeloader),但仍然不明白为什么会出现这种情况。

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我不确定您在这里使用的是不是正确的GUI。 您应该为  EVM使用ADC14x250GUI (www.ti.com/.../slac712)。

    此致,

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Satish,但您提供的链接不存在! 我收到以下消息:
    "很遗憾,您请求的页面已不存在。 请使用上面的搜索表单查找您感兴趣的信息。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,您好,  Satish提供的链接对我来说很有效。  通常,您可以访问TI.com并搜索ADC14X250EVM。  进入设备评估模块页面后,在名为配置GUI的软件下查找链接。   您需要注册my.ti.com帐户,然后单击浏览下载软件GUI。  请告诉我们这是否适合您。  此致,Mark