This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8135:C6748 LC开发套件版本A7E上的THS8135

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626717/ths8135-ths8135-on-c6748-lc-dev-kit-ver-a7e

部件号:THS8135

支持路径:/产品/开发和故障排除/查找设备上的关键信息/查找设备的应用说明/

您好,  

如下图所示,您能否帮助我了解为什么BCB0-4和BCB5-9都配置为LCD_1V8_D0-4,GY0-3和GY6-9都配置为LCD_1V8_D_7-10?

谢谢!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,
    我不熟悉C6748 LC开发套件,但当源每个通道的位数低于目标时,此位复制是扩展动态范围的常用方法。

    如果您有一个源,例如每个彩色通道有6位,并且您要连接到每个彩色通道有10位的目标,则有几种方法可以将6位扩展到10位。

    第一个是将源MSB连接到目标MSB,然后是下一位等...,即T9=S5,T8=S4等...,然后将最低的目标位绑定到'0'。 这会导致黑色放射源在目标上产生黑色,并产生线性斜坡,但当放射源处于最大值(11.1111万)时,目标将不是全量程(1111110000)。

    下一种方法是执行上述操作,但将LSB连接到1而不是0。 这会导致全白源=全白目标,但黑色不是黑色。例如,source = 11.1111万给出目标1111.1111万,source = 0万给出目标0万111111。11.1111万。 这也有一个线性斜面。

    接下来,源LSB可以简单地复制到目标LSB中,因此source = 0万提供0000000000,source 0.0001万提供0000011111。 这会导致源黑色为目标黑色,源白色为目标白色,但斜面不是线性的(存在DC偏置,可能会抛出颜色)

    一种常见的方法是在较低的目标位中复制源MSB位,以便实现完整的动态范围(黑色=黑色,白色=白色),并以牺牲轻微的非线性为代价将斜坡误差降至最低。
    例如
    源S5-S4-S3-S2-S1-S0转置到T5-T4-T3-T2-T1-T0-T5-T4-T3-T2

    更复杂的位扩展将会变频,但这不能通过简单的布线连接来实现。

    查看上面的示意图,我猜源是16位颜色接口(5个红色,6个绿色,5个蓝色)

    巴西,
    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Steve的帮助。