This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:为工业PLC应用寻找最佳的DAC

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627817/dac8775-finding-the-best-dac-for-an-industrial-plc-application

部件号:DAC8775

尊敬的团队:

一位工厂和自动化客户正在为其PLC模块项目寻找DAC。

要求如下:

  • 4个通道
  • 16位分辨率
  • ±12V输出
  • 更新速率至少为8kHz

您能否帮助您选择最合适的TI器件?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队,  

    是否有任何反馈?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bartosz,

    请求是仅提供电压输出DAC,还是需要额外的电流源(例如4至20mA范围)?  

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    感谢您的留言。 它只需要电压输出。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bartosz,

    此POST中包含DAC8775,该器件似乎与原始POST中的所有标准最匹配:

    +-12V范围
    16位DAC,带+ 0.1 % FSR TUE
    DAC的稳定时间为30US,对于-10至10V范围(至+-FSR 0.03 %)
    四通道

    我相信我们可能还有一些其它电压输出DAC驻留在+-15V范围内,但是,这些DAC中的大多数都是单通道。  我会仔细检查以确认。

    此致,
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速参数搜索可显示上述要求的以下候选项。

    此致,

    马特