This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672A:设置时间和保持时间

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5672A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627421/dac5672a-setup-time-and-hold-time

部件号:DAC5672A

大家好,

客户希望进一步了解DAC5672A 数字计时

如果客户正在执行双总线模式,并且他们没有在硬件中缩短WRTA/B和CLK,则他们计划通过FPGA通过软件进行修复。 他们目前所做的是先提高WRTA/B脉冲,然后再提高CLK。 他们会尽量将它们分开至少2纳秒。  

问题:

(1) Tsu和Th规范,指WRTA/WRTB。 (非短WRT和CLK)

(2)数据表中说,将WRT和CLK最小分开2ns。我们没有最大规格?

(3)低于数字定时是否完全有效?

谢谢。

此致,

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,我对延迟回复表示歉意。 我已经在我们的应用工程师中为该设备添加了注释。

    此致,
    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    1. Tsu和Th spec是指通道A的数据[A]和WRTA之间的时间要求,通道B的数据[B]和WRTB之间的时间要求
    2.最大值为WRT或CLK信号的周期。
    3.是的,我认为显示正时图的图应该起作用。 因为WRT和CLK之间的时间差大于2ns且小于WRT或CLK信号的周期。

    此致,
    Neeraj Gill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!!!