This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:适用于ADC12DJ3200多ADC同步的SYSREF频率的Accucy

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, LMX2582, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627707/adc12dj3200-accuarcy-of-sysref-frequency-for-adc12dj3200-in-multiple-adc-synchronization

部件号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他部件: LMX2582LMK0.4828万

尊敬的先生:

我们使用2个ADC12DJ3200来满足需要多个ADC同步的需求。

第1阶段:

在3.2GHz的器件时钟(其中最大SYSREF频率为10MHz)下操作两个ADC,如数据表中的方程2所示。

它能够从LMK0.4828万B PLL生成3.2GHz的器件时钟 ,从LMX2582 RF PLL生成。

第2阶段:

如果设备时钟为1.35GHz,并且要求SYSREF频率为4.2.1875万MHz (最大)

但我们无法 从LMK0.4828万生成这些频率。

这些是LMK0.4828万 PLL中SYSREF的频率和分频设置。

VCO频率:3000MHz

SYSREF除法器值:711

SYSREF输出频率: 4.21.9409万MHz

频率偏移为65.9KHz。  

查询:  

1.这些频率偏移是否可用于多个ADC同步。

2.此频率偏移在温度范围内同步会产生什么影响。

此致,

Jaya Bharath Reddy K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bharath

    SYSREF频率必须是LMFC频率或该频率的任何子谐波的精确计算值。 与所需值的任何频率偏移都将导致JESD204B链路不稳定或不工作。

    您使用的是ADC12DJ3200EVM还是您自己设计的电路板?

    如果这是您自己的设计,您是否可以共享详细的结构图,显示LMK0.4828万,LMX2582和ADC12DJ3200设备之间的时钟架构和连接?

    很遗憾,由于VCO的限制,LMK0.4828万无法直接创建1.35 GHz或该频率的倍数。 在ADC12DJ3200EVM上,我们使用LMX2582创建ADC的高频时钟,以及LMK0.4828万的输入时钟。 LMK0.4828万的输入时钟与时钟分配模式一起使用,以创建所需的FPGA DEVCLK和系统SYSREF频率。 与使用LMK0.4828万的内部VCO相比,这种组合提供了更大的频率灵活性。 在您的系统中也可能采用类似的方法。

    此致,

    Jim B