This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400EVM:ADS5400 EVM的捕获板和时钟板

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627641/ads5400evm-capture-board-and-clock-board-for-ads5400-evm

部件号:ADS5400EVM
线程中讨论的其他部件:ADS5400LMK0.4806万LMK0.4803万

您好,

我希望您 确认ADS5400 EVM的评估环境。

1.根据ADS5400 EVM用户指南,TI建议使用TSW1200捕获模拟数据。

  但是,当我检查此TSW1200 EVM时,找不到生产页面。

  是否有任何推荐的EVM? (我认为可以使用TSW1400来代替TSW1200。)

2.根据ADS5400 EVM用户指南,用户需要从SMA连接器输入时钟。

   但是,本文档中没有推荐的时钟设备。

   请告诉我们使用哪个时钟EVM评估ADS5400 EVM?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TSW1200捕获卡已过时,已被TSW1400捕获卡取代。   TSW1400将支持该EVM。  因此,与TSW1400相比,更小的TSW1405将支持功能更少的ADC EVM,例如用于捕获深度的内存更少。

    查看ADC自身性能的最常见评估设置是提供尽可能接近完美的时钟输入, 例如,从低抖动低相位噪声信号发生器通过窄带带带通滤波器进入ADC EVM上的SMA连接。   这是因为任何数据转换器都将看到可用的SNR性能是时钟抖动的函数。  简单地说,如果时钟边缘处于错误的时间点,则生成的样品值将错误。   随着时钟抖动的增加,信噪比也会降低。  数据转换器本身具有一个内部时钟抖动源,在数据表中指定为孔径抖动,以设置设备的最佳性能。  但来自时钟源的外部时钟抖动会增加该抖动。  由于EVM的目的是演示ADC的功能,因此我们设计EVM时采用了可来自高质量信号源的SMA输入。  请记住,如果您使用时钟发生器EVM,您将看到时钟与ADC的组合系统性能。    也就是说,我建议您在计时论坛中询问适合您计划使用的频率的计时EVM。   

    我们的数据转换器组TSW4806时钟发生器EVM使用了LMK0.4806万时钟芯片,但TSW4806在默认情况下未设置为提供大约1GHz的时钟输出。   目前,TSW4806可以从EVM上的122.88 VCXO轻松输出491.52MHz时钟。  您可以(通过一些工作)修改TSW4806以获得您自己选择的频率,方法是修改时钟芯片配置,或者将VCXO替换为适合您需求的频率, 甚至可以将LMK0.4806万设备更换为具有适合您需求的内部VCO的类似LMK设备。   例如,LMK0.4803万可以生成一个内部2GHz时钟,该时钟可以除以2,以将一个1GHz时钟输出到ADC,时钟板上有一个100MHz VCXO。    但目前,491M是我们集团中现有的最高时钟源。   计时组将能够提供我期望的更多选项。  您需要时钟EVM的单端时钟输出,因为我们的ADC EVM接受单端时钟输入(非差分)。

    此致,

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard-San,

    感谢您的回复。
    我知道您没有可以估计1GHz时钟输入条件的环境。
    不过,我会问钟表论坛,谢谢你的建议。
    (正如您所说,我认为LMK0.4803万的EVM可以使用,因为VCO范围在我的用例中是符合的。)

    此致,