This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找替代设备,如AD9914

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581, LMX2582, DAC38RF84, LMX2592, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627755/looking-for-alternative-device-as-ad9914

线程中讨论的其他部件:LMX2581LMX2582DAC38RF84LMX2592LMX2594

大家好,

我的客户正在使用AD9914。

我正在寻找AD9914的替代解决方案,我知道TI没有一个芯片解决方案,并且愿意了解更多组件的解决方案。
如果我们使用LMX2581或LMX2582 (具有更好的噪声性能)合成器 来进行雷达S波段(3.5GHZ)用例,建议使用什么。

提前感谢

 Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果DDS/DAC输出要求与S波段(2-4GHz)一样高,我建议首先查看DAC38RF84 (单DAC)。 这款9-GSPS DAC包含一个集成的射频平衡变压器,用于转换为单端,并且可以与FPGA配对,以创建您需要的任何DDS模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Shai:

    我知道您正在寻找DDS。

    LMX2582 (20MHz至5.5 GHz),LMX2592 (至9.8 GHz)或LMX2594 (10MHz至15 GHz)将为您提供基于单回路PLL的低相噪声源。 相位噪声性能可与市场上最好的IC相媲美。 由于它们是基于PLL的,因此chaging frequency不能像DDS那样快。 对于LMX2594,我们可以提供5 usec的切换速度。

    如果您只是在寻找DDS,我已将您的消息发送给一些将在这些设备方面为您提供帮助的人员。


    请告诉我,我们是否可以帮助我们实现单回路更高性能的PLL。

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Philip:

    感谢您的建议,也感谢您的快速响应。
    Shai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon您好,

    目前客户正在评估LMX2582,如果有问题,我一定会向您咨询。
    并将向他概述LMX2594,这是一个很好的部分。
    提前感谢。

    此致,
    Shai