This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:通过FMC连接进行DAC38RF82EVM配置?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/623643/dac38rf82evm-dac38rf82evm-configuration-via-fmc-connection

部件号:DAC38RF82EVM

大家好,

我想将DAC38RF82EVM板连接到Xilinx Virtex UltraScale VCU108 HPC连接器。

在DAC38RF82EVM用户指南中,仅 显示了具有GUI的配置示例,其中DAC38RF82EVM通过USB连接到PC。

现在我的问题是,我想通过Xilinx FPGA完成所有配置,以构建独立的应用程序。 这是否可行?

非常感谢,此致,

Haolin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Haolin:

    使用EVM时,必须通过USB完成配置。

    此致,

    -Steve Wilson