This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7845EVM-PDK:将ADS7845EVM连接到USB-MODEVM主板时,Windows 7 64位计算机无法识别该器件。

Guru**** 1737970 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7845
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627451/ads7845evm-pdk-when-the-ads7845evm-is-connected-to-the-usb-modevm-motherboard-the-device-is-not-recognized-by-a-windows-7-64-bit-machine

部件号:ADS7845EVM-PDK

你好,

我目前正在使用ADS7845EVM 5线触摸屏控制器。 我目前在Windows 7 (64位) PC上识别USB设备时遇到问题。

>我尝试检查所有跳线,它们都已正确连接,如其数据表中所示。

子板ADS7845: http://www.ti.com/lit/ug/sbau122/sbau122.pdf 

主板TAS1020B/USB-MODEVM: http://www.ti.com/lit/an/slaa388a/slaa388a.pdf 

以下是我发现的问题:

> USB LED (D2)在连接到PC时熄灭。

>连接子板后,PC无法识别设备,且USB的LED指示灯(D2)熄灭。

>但当仅连接主板而不连接子板时,PC可以将主板检测为USB设备。 但是,它没有将其显示为NI-VISA USB设备,而是说驱动程序安装不正确,并且找不到该设备的任何驱动程序。 USB指示灯也亮起。 在这种情况下,我还尝试在跳线3 (JMP3)断开的情况下连接子板,我认为不应该这样做,因为触摸控制器的固件位于所述EEPROM中,无法达到目的。

>我还按照数据表中的所有说明安装了随附的软件。 我只安装了软件的USB组件,如ADS7845数据表第7页所述。

>随附的NI/LabVIEW软件在运行时也会显示此错误:

错误-1073807346发生在C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \ADS7845EVM\ADS7845EVM.exe\VISA Get7845 Get USB Interrupt Data.vi

可能原因:

VISA:(十六进制0xBFFF000E)给定的会话或对象引用无效。

以下是我的问题:

1.对于Windows系统,触摸控制器或主板是否有任何驱动程序?

2.我检查了所有跳线,它们都位于数据表中的正确位置。 我认为其中一个可能的原因是两个EEPROM (一个在触摸控制器模块上,一个在USB-MODEVM上)相互冲突。 但是,我又不是很确定。 数据表中是否缺少有关跳线和交换机配置的说明?

感谢你的帮助:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔伯特

    我们将调查您的请求,并尽快回复您。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔伯特

    >>>但当仅连接主板而不连接子板时,PC可以将主板检测为USB设备。 但是,它没有将其显示为NI-VISA USB设备,而是说驱动程序安装不正确,并且找不到该设备的任何驱动程序。

    我认为这个问题与驱动程序的安装有关:基本上,您必须设置PC才能识别ADS7845EVM器件。 建议您访问PC中的“设备管理器”,检查ADS7845EVM器件驱动程序是否已正确安装。 如果您的PC未将其识别为“ADS7845EVM”之外的其它产品(如果您在运行ADS7845EVM-PDK SW时收到此类错误消息,通常情况下会出现此类情况),请选择“Update Driver Software...”(更新驱动程序软件...)并将您的PC重定向到正确的文件夹(C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \ADS7845EVM) 使用ADS7845*.INF文件,您的PC应安装该文件。

    请告诉我们这种情况是否会发生。

    谢谢!
    Vishy