This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:使用ADS1248可以进行多少4线RTD测量?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627512/ads1248-how-many-4-wire-rtds-measurement-possible-with-ads1248

部件号:ADS1248
主题中讨论的其他部件: ADS124S08

你(们)好

我们决定使用4线RTD应用,如下图所示。是否可以使用两个4线RTD和一个ADS1248,如图所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abolfazl,


    是的,基本拓扑是正确的,可测量两个4线RTD。 但是,我会将参考电阻更改为更大的值。

    如果您使用低参考电阻器,您将获得一个较小的参考电阻,并且您需要更大的电流来获得更高的参考电阻。 如果电流较大,则RTD测量中的自热可能会增加。 此外,参考电压会将RTD电压上移,从而使RTD测量值具有更高的共模电压。 理想情况下,您要设置中置电源的输入测量值,以允许PGA的最大范围。 通过使用更大的参考电压,您可以将输入测量值更靠近中电压。

    我假设您选择了422Ω 作为参考,以便能够测量RTD的最大值400Ω。 如果是这种情况,我会将参考电阻更改为近1.68kΩ Ω 作为参考,并使用1mA作为IDAC电流,同时将PGA增益设置为4。 这会将共模输入设置为约1.9V,具有最大RTD值,可能会将输入置于中置附近。

    检查RTD电压是否在PGA的输入范围内,以及IEXC1和IEXC2处的电压是否达到足以降低IDAC输出电流的高度。 如果IDAC输出电压过高,则电流源失去合规性。

    如果您看一下ADS1248数据表,就会看到一个应用示例,其中包含设计的计算。 此设计用于3线RTD测量。 虽然计算方法略有不同,但方法相似。

    此外,如果您需要的通道数超过ADS1248中提供的通道数,请考虑使用ADS124S08。 它是一种类似的器件,我们将其视为下一代ADS1248。

    如果您有任何其他问题,请通过另一篇文章跟进。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约瑟夫
    感谢您的回答。 我将更换参考电阻器。 很棒!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abolfazl,


    我很高兴能为您提供帮助。

    我想指出,您应该阅读ADS1248数据表中的示例设计。 它将与您的设计不完全相同,但它可能有助于指导您完成系统设计过程。 用于验证设备工作范围内的设计是否与您所需的相似的计算示例。

    同样,如果您还有其他问题,请回复。


    吴若瑟