主题中讨论的其他部件:MSP430FR4133, XTR117, ,ADS1247, ADS124S06
您好,TI:
这是我在这个论坛上的第一个职位。 我已经成功设计了流量计电子仪器(使用MSP430FR4133),用于在双线自定义段LCD (4-Mux)上显示实时流速和累计总流量。 它是安装在仪表上的装置,其输入通过涡轮流量计作为磁性正弦分离和簧片开关。 具有2线4/20mA脉冲输出,4-20mA模拟输出(XTR117)回路供电以及电池供电(在没有回路电源时仅使用40µA Ω)。 这一切都是因为您出色的参考设计。 我们对此非常感谢。
现在我要设计电磁流量计指示器。 在此中,将使用脉冲直流激励(恒流)方法激发线圈。 当导电液体通过线路时,由于线圈产生的交替磁场,电极处会产生电压。 在无流动或湍流的情况下,电极之间的差分电压几乎为零。
我计划使用ADS1220 ADC转换器IC通过不锈钢电极收集差分电压样品。
对于噪声抑制,脉冲直流激励的频率将是交流线路频率(印度为50 Hz)的倍数。 对于我们大多数常用的流量计线路尺寸,6.25Hz应是合适的激励频率。
以下是线圈的脉冲直流激励图像(由同一微控制器(MSP430FR4133,也是ADS1220的主控器)生成的时钟)。 在下图中以蓝色卵形突出显示的实例中,需要采集电极信号的样本。
我将同时使用 50 Hz和60 Hz的拒绝FIR过滤器配置。
关于ADS1220 ADC的问题是,我应该如何配置ADS1220?
1.我应该使用单影像模式还是连续转换模式?
2.数据速率应是多少?
3.还是采用20SPS数据速率的单次激发模式? 这是否有效?
如果TI也能提供电磁流量计的参考设计,这将非常有用。 :(
此致,
哈里什