This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8822:DAC8822的功耗和热阻(RthetaJC)

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627789/dac8822-power-dissipation-and-thermal-resistance-rthetajc-of-dac8822

部件号:DAC8822

尊敬的团队:

请与我分享设备的功耗(非额定值)和Rtheta JC。

此致,

Prasanna G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prasanna,

    感谢您的查询。 DAC的功耗由以下因素提供:

    PD = Vdd*IDD + Vref^2/Rref +(Vdd - Vout1)*输出1 +(Vdd - Vout2)*输出2

    其中,
    PD =功耗
    VDD =电源电压
    IDD = Quiscent电源电流
    参考电压=参考电压
    Rref =参考输入电阻
    VoutX =通道X的DAC输出电压
    IoutX =通道X的DAC输出电流

    由于该器件不主要用于高功率耗散,因此尚未对R-theta-JC进行定性。 但是,如果您能告诉我您的具体要求,我们可能会建议一些指示性值。

    此致,
    Uttam sahu
    精密DAC应用工程师