This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900BEVM-PDK:修改PSIEVM上的输入信号频率

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627325/ads8900bevm-pdk-modifying-input-signal-frequency-on-the-psievm

部件号:ADS8900BEVM-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS8900B

大家好,  

我的客户正在使用ADS8900B EVM,现在正在进行评估,并遇到了一些问题。 使用PSI-EVM时,它是否仅提供2 kHz输入信号? 他注意到,通过更改频率,他看到信号中的噪音要多得多。 是否有修改此设置的指南-如中所说,这是否需要更改跳线设置或修改主板上的任何其他内容?

谢谢!  

Jaime  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好Jaime

    PSI可以提供2KHz信号以外的其他频率,但需要更改电路板上的设置才能实现此目的。 该板配备了优化 的8阶滤波器,可用于2 KHz,需要绕过该滤波器。 这可能是您在应用其他频率时看到噪音增加的原因。

    要完成此操作,请将JP1和JP3都移动到BP (旁路)设置。 请注意,如果没有优化的筛选器,性能将会略有下降。

    ADS8900B EVM用户指南 提供了有关PSI的更多信息

    此致,

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Cynthia。

    这很有帮助

    Jaime