This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8910B:SINAD图形的请求

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8902B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627114/ads8910b-request-of-sinad-graph

部件号:ADS8910B
在“线程:ADS8902B”中讨论的其它部件

ADS891xB的信号输入范围为500kHz (1Msps/2),但数据表不包含输入范围的性能数据。  它具有f_in = 2kHz的一些信息,但没有其他数据。  相比之下,ADS8902B数据表包含器件整个频率范围的SNR,SINAD,ENOB (见下文)。  您能否提供涵盖器件频率范围的ADS891xB的性能数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    我正在研究这件事,并将很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    下面是ADS891xB器件的噪声性能与输入频率的对比图,不久的将来将在数据表中提供该图。 如果您对此设备有任何其他问题,请告知我们。