This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282-HT:输入MUX开关电阻

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627094/ads1282-ht-input-mux-switch-resistance

部件号:ADS1282-HT

在ADS1282-HT数据表的第22页上,输入多路复用器开关的Ron通常为30R。  是否有任何基于制造流程的有关此值的典型公差和温度系数的信息?  如果能更好地了解这些电阻的准确性,我们将不胜感激。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    电阻器变化的典型过程规格允许+/- 15 % 与标称值的差值,尽管很少观察到这种变化。 数据表提供了TEMPCO的一阶估计值,在25C时为30欧姆,在210C时为45欧姆。 如果需要更准确地了解温度变化,则建议对温度下的电阻进行表征。

    谢谢!
    基督教
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian:

    这对我来说足够好了,谢谢。  数据表中的什么位置有该tempco数据?