This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588SEVM-PDK:处理采样的数据流

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588SEVM-PDK, ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626703/ads8588sevm-pdk-processing-sampled-data-streaming

部件号:ADS8588SEVM-PDK
主题中讨论的其他部件: ADS8588S

您好,
我使用的是ADS8588SEVM-PDK开发套件,我想在PC上处理(用Python计算,例如最近500个样本的平均值)采样数据流,而不是将它们写入.csv文件。
是否可以使用PDK的库(USB驱动程序)来创建这样的C/Python应用程序?
提前感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Denis:

    我们正在对此进行调查,并将很快回复给您

    -辛西娅
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丹尼斯

    我了解您所描述的应用程序的有用程度。

    但是,一旦ADS8588S GUI与EVM-PDK建立连接,在将数据流化到PC之前,需要执行许多步骤来配置控制器和ADC接口。 我们不能共享控制器设计的这些专有详细信息以启用此类应用程序。

    您可能已使用.csv文件方法进行分析。

    此致,
    Sandeep