This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210:AMC1210 Unexpected values at Zero Crosse (零交叉时的意外值)-解决方案是什么

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, AMC1204, AMC1203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/626909/amc1210-amc1210-unexpected-values-at-zero-crosse---what-was-the-solution

部件号:AMC1210
主题中讨论的其他部件: AMC1204AMC1203

你(们)好

我遇到的问题与大约两年前"Onur ucak"在"AMC1210 Unexpected Values at Zero Crosse"线程中遇到的问题完全相同。

我的设置是AMC1210和AMC1204,而不是AMC1203。

链接到主题:

e2e.ti.com/.../42.6281万

线程标记为已解决,但没有关于如何解决问题的信息。

当时的解决方案是什么?

作为我的DSP内部范围的示例:

我使用4个筛选器中的3个-随机错误始终与其中一个筛选器值相关。 但任何过滤器都可能受到影响。

提前感谢

Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dominik!

    欢迎来到我们的e2e论坛!

    您注意到的另一篇文章中的AMC1210问题涉及SPI计时以及新旧样本中的数据混合。 您是否正在将AMC1210的读数与过滤器的ACK输出同步?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    感谢您的快速回复。

    由于您的回答,我在SPI和过滤器的ACK输出之间的同步中发现了一个错误。 现在我以这种方式制作它,它很好地发挥作用:

    1.等待确认

    2.读出中断寄存器

    3.使用中断寄存器中的SET ACKNOWLEDGE位从过滤器中读取数据

    返回步骤1...

    感谢您的提示

    Dominik